结果:找到"BLE收发芯片 无线收发芯片 串口蓝牙",相关内容1000条
  • Ci2454—集成无线收发器和8位RISCMCU的SOC芯片
  • Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。主要应用在遥控玩具、智能灯控、数据透传、工业控制等领域。主要特性无线收发器主要特性MCU主要特性相关图示CI2454封装图
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 8位RISC MCU,SOC,线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-11-07 15:57:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​SI24R1 模块 2.4G 线 IC 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
  • DP65HVD23X完美替代SN65HVD233/234/2353.3VCAN总线收发器芯片
  • 上次小编跟大家一起探讨了SN65HVD230/231/232这三款芯片,以及他的完美替代DP65HVD23X,这次就让小编简单介绍下其他的三款SN65HVD233/234/235。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•在使用控制器面积•总线引脚故障保护超过±36v网络(can)的应用中,使用单个3.3-v电源电压•总线引脚保护超过±16kvhbm,符合iso11898标准。作为兼容iso11898-2收发器的can,每个都在差分can总线和兼容gift/ict的can控制器之间提供了发送和接收能力,信令速率高达1mbps。•数据传输速率高达1mbps,设计用于在特别恶劣的•扩展-7v至1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SN65HVD233 CAN总线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-20 09:57:00
  • DP65HVD23X完美替代SN65HVD230/231/2323.3VCAN总线收发器芯片
  • 随着国内对产品本土化的需求,以及产品用量的日渐增加,很多进口产品逐渐供不应求,而国产替代物料也应运而生。SN65HVD23X的国产替代DP65HVD23X也就在这样的趋势下诞生了。德州仪器CAN总线收发器芯片SN65HVD23X有SN65HVD230/231/232/233/234/235等六款,这期我们先讲下SN65HVD230/231/232这三款芯片,后面有机会小编再给大家介绍它的完美替代DP65HVD23X以及其他几个型号。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•由3.3V单电源供电运行•符合ISO11898-2标准•PCA82C250封装的低功耗替代产品•总线引脚静电放电(ESD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN总线线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-17 18:00:00
  • K总线收发芯片SI9241低成本解决方案DP9241
  • DP9241是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1LSTTL负载。功能描述既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么RX端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么RX端电压被拉到高电平。当收发器处于发射模式时,信号CS必须设置为低电平。...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 汽车检测仪 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 14:25:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 射频,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
  • 无线接收芯片2210LC
  • 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 线 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
  • 无线收发芯片/BC7601双十一未班车
  • 大家期待已久的低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能参看http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 线 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-11-11 22:14:00
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 射频指标 测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: